This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C GPIO 连接

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904962/tms320f280049c-gpio-connection

您好!

 在该图中,我需要将 GPIO7与 GPIO26连接、或者不连接?/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/_B065FA5E_-DOC-_87656368_.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-您必须将 GPIO7连接到 GPIO26。 在这种情况下、SPICLK (GPIO26)由 CLB (GPIO7)生成。