请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 F28377S、我使用一些 GPIO 端口作为输入和输出。
实际上、它们没有任何问题、但其中一个(GPIO58)与其他问题不同。 当我将其设置为高电平时、电平大约为2.7V (其他大约为3.0V)。 我不会在代码中的任何其他位置使用该端口。
GPIO_SetupPinMux (58、GPIO_MUX_CPU1、0);
GPIO_SetupPinOptions (58、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);
GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO58=0;
我将端口定义为所有其他输出端口的输出...其他端口没有任何问题、但此端口有问题...
有人有想法吗?