This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:GPIO 电压电平差异

Guru**** 2478325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904416/ccs-tms320f28377s-gpio-voltage-level-differencies

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 F28377S、我使用一些 GPIO 端口作为输入和输出。

实际上、它们没有任何问题、但其中一个(GPIO58)与其他问题不同。 当我将其设置为高电平时、电平大约为2.7V (其他大约为3.0V)。 我不会在代码中的任何其他位置使用该端口。

GPIO_SetupPinMux (58、GPIO_MUX_CPU1、0);
GPIO_SetupPinOptions (58、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);
GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO58=0;

我将端口定义为所有其他输出端口的输出...其他端口没有任何问题、但此端口有问题...

有人有想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 GPIO 与可用作高速 SPI 的其他 GPIO 具有不同的输出缓冲器。 查看数据表。

    '该引脚的 Ω 阻抗可低至22 μ A。 根据系统 PCB 特性、该输出可能具有快速边沿和振铃。 如果这是一个问题、用户应该采取诸如添加一个39Ω Ω(10%耐受值)串联端接电阻器或者执行一些其它端接方案的预防措施。 还建议使用提供的 IBIS 模型执行系统级信号完整性分析。 如果此引脚用于输入功能、则不需要终端。"