This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在 asm ("LB 0x318000")之后重新启动;

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904387/ccs-tms320f28335-restart-after-asm-lb-0x318000

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的客户 正在使用 TMS320F28335。

有两个项目: 引导项目和应用项目。 引导项目在扇区 A 中执行、起始地址为0x33FFF6、应用项目在扇区 B 到 H 中执行

加电程序从引导项目运行。 延迟1秒后、它将跳转到应用程序项目。 在跳转期间、有时它可以跳转到应用程序、执行应用程序、有时会重新启动(在 asm (" lb 0x318000")之后)、从而导致程序再次从引导中执行。

他们发现以下程序被调用两次

void DisableDog (void)
{
EALLOW;
if (!(SysCtrlRegs.WDCR 和0x0080))//检查 WDFLag
{
//强制重置
//确保启用 WDog
//启用 WDog,且 WDCHK 值
SysReglRegs.WDCR = 0x00A8;//之前的值0x00000/

禁用
WDCR = 0x00000/重置数据

//清除 WDFLAG -还需要正确写入 WDCHK
SysCtrlRegs.WDCR = 0x00E8;//这也将禁用 WDog
//SysCtrlRegs.WDCR = 0x00A8;//这将启用 WDog
EDIS;
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要确定问题是与引导还是应用程序有关。 为了缩小范围而不 是跳转到应用程序、他们可以在引导结束时具有 while (1)循环。

    如果引导程序现在仍在重新启动、则需要检查引导应用程序。

    由于有时发生跳转、我看不到该代码的问题。 引导或应用程序可能存在一些问题。