This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CM 中设置 GPIO 引脚方向

Guru**** 2532270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/903275/tms320f28388d-setting-gpio-pin-direction-in-cm

器件型号:TMS320F28388D

我们使用的是 GPIO,必须在其中切换 CM 内部的方向(我们在启动时将引脚用作输入,但稍后用作输出)。

就我所见、此设置只能在 CPU1上进行。 是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 GPIO 方向控制仅通过 CPU1实现。 CM 应用程序需要向 CPU1发送 IPC 命令以更改 GPIO 引脚的方向。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在未得到答复的情况下得到解决。