This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:有关直接连接到5V 时的 GPIO 配置的注释

Guru**** 2929180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904094/tms320f28375s-comments-on-gpio-configuration-while-connect-directly-to-5v

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

 我的客户意外地将 GPIO93直接连接到5V、并影响 VDDIO 上拉至3.8V、但未损坏。

 已告知禁止此操作、 后来的项目已修改、但出厂的产品很少、 因此他们想知道是否有办法通过 GPIO 配置将电压降低到3.3V、 您能不能给出评论?

此致

Benjamin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、除了修改电路板和添加外部电阻器之外、我不知道我们可以通过什么方法降低引脚上的电压。 我想我们在 GPIO 模块中没有一个功能来解决这个问题。

    如果  和  知道您能做的任何事情、也会让他们发表意见。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    这种情况可能会导致器件早期故障。  没有任何方法可以通过软件来解决这个问题。  将 GPIO 配置为输出驱动高电平将降低引脚上的电压(通过输出缓冲器而不是 ESD 二极管的电流)、但这可能会加快故障、因为它会允许更高的电流通过该引脚。

    为了进行一些风险评估、客户可以计算或测量注入到该 GPIO 中的电流、电压为5V。  如果电流高于20mA、则早期故障的可能性极高。  如果电流高于2mA、则早期故障的风险适中。  如果电流<2mA、则风险较低、但不能严格量化。

    此致、
    Jason