This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:最大 SDRAM

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904201/tms320f28388d-maximum-sdram

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我的客户 需要在 EMIF1接口 CS0n (256 x 16)上连接尽可能多的 SDRAM。 是否有办法将较大的 SDRAM 连接到 TMS320F28388D?

当前可用的最大 SDRAM 为32 Mx16。 更大的存储器芯片需要更低的电压。

提前感谢。


此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件仅支持3.3V 接口、因此用户需要使用该接口的最大可用值。

    此致、

    Vivek Singh