This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:TI-RTOS UART 示例

Guru**** 2269630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/903279/ccs-tms320f28027f-ti-rtos-uart-example

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我购买了其中一个 LaunchPad:  

典型的位字段或 driverlib 示例完全没有问题。 针对 UART 或 I2C 等大多数功能进行了开发。 但现在我想继续、我想使用 TI-RTOS 开发应用。 安装 SYS/BIOS (我安装了 SYS/BIOS: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/6_82_00_16/index_FDS.html)后、只有以下示例:

我的问题是:在哪里可以找到适用于 TMS320F28027F 的 TI-RTOS 上的 UART 示例?

BR、

Dawid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 C2000器件的 TIRTOS+UART 示例。 我建议将一个 C2000Ware UART 示例和一个 SYS/BIOS 示例连同一个简单的任务设置导入到 CCS 中、然后开始将文件和路径以及适用的代码片段从 UART 项目复制到 SYS/BIOS 项目、看看是否可以 开始工作。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我尝试包含以下文件:#include "DSP28x_Project.h"、但它们在 RTOS 工程中不可见。 如何访问 RTOS 项目中的微控制器寄存器或 driverlib?

    此外、我还可以找到该页面 :https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/2_20_00_06/exports/tirtos_full_2_20_00_06/products/tidrivers_full_2_20_00_08/docs/doxygen/html/index.html

    我看不到 C2000器件。 我假设 TI-RTOS API 不适用于 C2000器件、对吧?

    因此、当我无法访问微控制器的寄存器时、我不知道如何开始使用外设。

    我感谢你的任何帮助。

    BR、

    Dawid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过向 SYS/BIOS 项目添加必要的文件并更新项目设置中的包含路径来添加头文件目录来访问寄存器。 查看 C2000Ware 中的 F2807x 固件开发包用户指南(/device_support/f2807x/docs/F2807x_FRM_EX_UG.pdf)可能会有所帮助。 第2章提供了有关如何将头文件和/或 driverlib 添加到项目中的分步说明。

    正确-- C2000器件不支持 TI-RTOS 驱动程序。

    惠特尼