This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:ePWM 和 HRPWM 文档

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902880/tms320f28386d-epwm-and-hrpwm-documentation

器件型号:TMS320F28386D

您好!

对于 ePWM、我在 SPRSp14A 页157中找到了类型4、但是对于 HRPWM、我没有找到 TMS320F28386D 中使用的类型。

我需要 HRPWM 的类型以及 ePWM 和 HRPWM 的详细说明。 一个问题是、HRPWM 是否也可以在 ePWM 模式中使用?

此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们都是4类。 非常紧密地合作。 实际上、HRPWM 集成在 ePWM 模块内部。 您可以根据需要启用和禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的帮助回答。 是否有4类参考指南及 TMS320F28386D 链接?

    此致 Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HRPWM/ePWM 4类描述的唯一地方是 TRM:  

    www.ti.com/.../spruii0