This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000多 SPI 器件控制

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/903017/c2000-multiple-spi-device-control

主题中讨论的其他器件:ADS131M08

您好!


我们最近收到了一个有关使用 C2000微控制器控制两个 ADS131M08器件的问题。 对于该微控制器、有两个 SPI 模块、它们想知道是否可以同时控制它们、以便同时接收命令、并读取数据、从而使器件同步。

我怀疑它们不能同时运行、但我们确实建议使用替代方法、其中一个 SPI 模块充当向两个器件发送命令的主器件、但从器件#1读取数据。 第二个 SPI 模块充当从器件并从器件编号#2中读取数据。

原始帖子可在此处找到:

http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/901549

无论如何、您能评论一下设置还是操作模式? 我不确定使用的是哪种 C2000器件。 如果您愿意、我可以将该帖子移至此处。


吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我在另一个主题上回答了。  我们可以关闭这一个、然后继续讨论另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gus、这是完美的。


    吴约瑟