This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:适用于 C2000/F280049的 SysConfig 工具支持..

Guru**** 2539940 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902926/tms320f280049-sysconfig-tool-support-for-c2000-f280049

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好、团队 C2000、

SysConfig 工具[ https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG ]显示了对 C2000的支持。

"支持的系列包括 :CC13xx、CC26xx、CC31xx、CC32xx、MSP432TmMCU、 KeyStoneTm2 SoC、SitaraTm处理器、DRAx、TDAx、TMS320F28x、 mmWave、TivaTmARMRegisteredMCU"。  

当我安装/运行 SysConfig 工具时、不会提供 C2000器件。  如何将 SysConfig 与 C2000结合使用、特别是与 F280049结合使用?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    右侧有一个滚动条。 如果向下滚动、您将看到 C2000器件。