This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:TMS320F2808

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/901873/ccs-tms320f2808-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,TI E2E 论坛:我之前已经购买了 C2000 ACDC 开发者套件。  此套件的 TI 器件型号为:TMDSACDCKIT。 交流/直流 EVM 的特性包括:12VAC 输入,80W 10A 输出。 此拓扑为两相交错 PFC +相移全桥。 此 EVM 使用 F2808控制卡、这是一种具有边缘卡连接器的插入式卡。 我丢失了随附的 C2000应用软件和示例代码。 此外、我还需要包含原理图等的文档 您能否通过与此 EVM 随附的示例代码共享软件包来提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    如果您想将 C2000用于新的交流/直流电源、而您还不熟悉 F2808、我强烈建议您查看我们的一些较新的交流/直流+直流/直流工业电源应用套件:
    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/solar-digital-power.html

    这些更新的 TI 参考设计/应用套件将更易于重复使用软件和利用更新的 C2000器件。  较新的器件具有更多特性、可为这些交流/直流应用实现更好的控制/效率(例如、可减轻 PSFB 负担的 ePWM 功能、可实现更好的峰值电流模式或关键传导模式控制的功能等)、这些较新的设计中提供了一些有关如何使用这些功能的示例。  不过、其中许多显然是更高的电压/功率设计。

    如果您希望评估/做一些具体的事情、我们可能会给出更准确的建议、以了解您可能感兴趣的方面。

    为了回答您的问题、我相信这些内容已在网上发布。  如果仍有兴趣、请随时通过 E2E 与我的用户名连接并请求好友。  然后、您应该能够给我留言、我们可以通过该机制进行进一步讨论。  不过、如果您喜欢、我会推荐这些较新的路径。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett:

    非常感谢您的支持。 我已经了解了交流/直流套件、我感兴趣的是单相 PFC +相移全桥、但这需要我使用 TI 提供的设计文件来组装电路板。 我看不到您销售这种带装配板的拓扑。 与此同时、我想尝试一下我拥有的硬件、因此我向您发送了一份友谊请求。  这也意味着、如果我想使用任何控制参数、我将需要购买 JTAG 探针。 是这样吗?

    谢谢、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、没错-您需要一个 JTAG 调试探针。


    谢谢、
    Brett