This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如果您想销售您的开发或实验项目、请遵循哪条路径?

Guru**** 2839320 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE, TMDSCNCD28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902120/launchxl-f28069m-which-path-do-you-follow-if-you-want-to-sell-your-development-or-experiment-project

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28069MISOTMDSCNCD28069

大家好、

我已经使用 LAUNCHXL-F28069M 开发了一个项目。 如您所知、套件上写入了"仅用于评估;未经 FCC 批准转售"。

LAUNCHXL 返修文件(Eagle)随 C2000Ware 提供、我已将其转换为具有 V20功能的 Altium Designer。 还提供了其物料清单。

我可以使用这些设计一个不太复杂的 PCB、并根据我的项目进行调整、但 PCB 是6层、并且有很多组件。 努力工作。 焊接可能很困难或不够可靠。 可能会出错。 我更喜欢从您那里购买产品。

还有  一个具有 Piccolo TMS320F28069MPZT 的 TMDSCNCD28069MISO controlCARD。 我在上面没有看到"仅供评估;不是 FCC 批准转售"的文字。 对于 TMDSCNCD28069 F28069 Piccolo controlCARD、它是相同的。

这些控制卡的具体用途是什么? 功能和编程、它们是否与 LAUNCHXL-F28069M 相同? 我是否应该使用这些资源进行销售而不是转售认可的 Launchxl 或重新设计 PCB?

您向我推荐哪条路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道吗? 我不相信有人曾经这样做过。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特罗东

    所有 TI 评估模块(EVM)均"仅用于评估"出售。 上述所有评估模块尚未针对消费类产品完成 FCC 测试、因此无法作为成品出售。

    TI 对合规性不承担任何责任。 TI 也不保证继续生产 EVM 或 EVM 的特定版本。  

    您是否计划向客户销售此产品? 这是我们出于上述原因不建议采用的具体方法。  

    许多客户使用这些工具开发内部测试工具、这是可以的。 同样、请注意、TI 可能会弃用 EVM。

    为了具体回答您的问题、controlCARD 是我们为客户提供的另一个评估平台。 它们不能转售。 这两种设计都是客户设计自己 PCB 的良好起点参考。

    您对此设计做了什么? 我可以通过此信息提出建议。  

    是否向客户出售? 这是一次性设计吗? 您将生产数十、数百、数千或数百万个产品吗?

    如果您只是执行一些 DIY 项目、则没有理由只使用 LaunchPad 或 controlCARD。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    感谢您的回答。  

    我没有想到这些细节:"TI 也不保证继续生产 EVM 或 EVM 的特定版本。"、"同样、请注意 TI 可能会弃用 EVM。" 现在已经很清楚了。

    我设计了一个逆变器、 LaunchXL-F28069M 是我的项目的一部分。 还有 IGBT 驱动器、电源电路、参数接口等 这些电路的合规性肯定是我的职责。  

    我计划向客户销售这些产品。 我将每年生产几十到几百种产品。

    问题在于6层 PCB 和大量 SMD 组件、因为您的套件非常专业、但我知道我必须找到有关这些组件的解决方案。  

    祝你度过美好的一天、保持安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特罗东

    我建议您向客户销售此产品、因为您应该生产自己的电路板、即使它们与 LaunchXL 非常相似。 这将保证您始终能够生产所需的电路板。

    在低批量生产中、每块电路板的成本可能会高于我们所收取的费用、但您的供应链将是安全的。 此外、您不应担心构建和组装这些器件、您可以使用成千上万的合同制造商。  

    如果您确实决定复制我们的设计并进行一些细微的改进、请注意、必须删除所有 TI 标识和措辞。

    此外、还可以为您的应用修改电路板、从而节省大量成本。 一个主要方法是移除嵌入式仿真器并使用外部仿真器对器件进行编程。

    此致、
    Cody