This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000:兼容的 controlCARD

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIDM-1000, TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902327/tidm-1000-tidm-1000-compatible-controlcards

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DTMDSCNCD280049CTMDSCNCD28388D

我在路上有一个 TIDM-1000板、但我没有 TMDSCNCD28379D controlCARD、因为它们在当地已缺货。

我手头上有 F28M36x controlCARD R1.1、但这不是 CLA 的部件、因此我怀疑它会很有用。

是否有任何其他支持的具有 TIDM-1000的 controlCARD 可用于检查当地库存? 例如、可提供带 Piccolo F280049C 的 TMDSCNCD280049C。 如果可能、是否有任何限制或注意事项使获得 TMDSCNCD28379D 卡也很有价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果您已经下载了数字电源 SDK、则可以参阅 TIDM-1000文件夹、其中包含三个子文件夹:f28004x、f2837x 和 f2838x。 这些是我们为该参考设计提供支持的器件。

    F280049C 可以回答您的问题。 从设计特性的角度来看、f28004x 和 f2837x 之间没有很大差异。 F2838x 有一个以太网控制示例。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只需添加一点注释、即 TMDSCNCD28379D controlCARD 已恢复库存。  

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    非常乐于助人! 我可能会开始使用 TMDSCNCD280049C 、当 TMDSCNCD28388D 库存时、可能会转到 TMDSCNCD28388D、以根据需要提供网络支持。 您是否有任何想法?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    大约在5月中旬、它将重新上市。 希望这会有所帮助。

    此致、