This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:USB 引导模式

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902280/tms320f28384d-the-usb-boot-mode

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

如果客户对用户 OTP 进行编程并具有自定义引导模式选项 SCI 引导和 USB 引导。 根据数据表、 只要 SCI 在 SCI 自动波特率锁定过程中继续等待"A"或"A"、就可以将 SCI 引导模式用作等待引导模式。

我的问题是、如果客户在系统启动时未连接任何 USB 端口、USB 引导模式是否可用作等待引导模式? 请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您可以使用 USB 作为等待引导。