This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:电磁阀驱动器的示例代码

Guru**** 2756255 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/901993/tms320f280049c-example-code-for-solenoid-drive

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV110INA180

我想使用一个 C2000来控制电机和电磁阀的速度。 我计划复制 DRV110提供的功能、但采用峰值或平均电流控制、而不是迟滞。 电流感测将来自 INA180等模拟 CSA。 为了在不影响电机驱动回路的情况下完成电磁阀控制、您建议首先使用什么示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 C2000上找到的任何示例项目都应该支持。 如果可能、我会使电磁阀的 PWM 频率与电机逆变器的 PWM 频率相同、因此我可以对电磁阀电流进行采样、而不会出现电机电流采样的仲裁问题。

    任何与隔离相关的硬件问题都应根据应用的要求加以解决。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您提供有关保持 PWM 频率不变的建议。 似乎我们没有编写用于驱动电磁阀的示例代码。 是这样吗?

    Barrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有涵盖这两者的示例项目。