This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:CPU1和 CPU2之间的外设时钟所有权

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902034/tms320f28375d-peripherals-clocks-ownership-between-cpu1-and-cpu2

器件型号:TMS320F28375D

我们在应用中使用12个 ePWM。 CPU1将负责处理该问题。 我们已在 CPU1中启用所有与 EPWM 相关的时钟。 但我们错误地禁用了 CPU2中的某些 ePWM 时钟。 它会以任何方式影响我们的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ePWM 仅分配给 CPU1、则不影响 CPU2侧的时钟控制设置。 还可以。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回复