This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:C28x 和 CLA 控制例程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/902023/tms320f28069-c28x-and-cla-control-routine

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

大家好

我将构建降压转换器、并使用数字控制库来构建控制器。  

有没有关于使用数字控制库在 C28x 和 CLA 中实现 PID 控制器的简单示例。

基本上、我想知道如何在 C28x 和 CLA 中使用数字控制库。 如何将参数传递到 CLA 中的 asm 代码等

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCL 示例文件夹中有一个在该器件的 CLA 上运行的 PI 控制器示例。 我认为这是我们最接近的。 控制器在 CLA 上运行、同时输入和输出传递到主 CPU /从主 CPU 传递。 应该非常清楚如何从该示例中完成该操作。

    powerSUITE 中有一个直流/直流降压转换器、我认为它使用 CPU 上 DCL 的 PID 控制器。 该套件的详细信息如下:
    http://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK

    从这两个示例中将您想要做的事情拼接起来应该很简单。 但愿这对您有所帮助。 如果遇到困难、请随时回帖。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard