This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S-Q1:扇出负载

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164426/tms320f28375s-q1-fan-out-load

器件型号:TMS320F28375S-Q1

我知道该参数可能非常高(>1000)、并且微控制器的扇出负载远远超过实际电路逻辑、但我想知道 TI 是否为该特定系列微控制器指定了实际的扇出负载。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    没有特定的扇出限制。  我将指导您使用模型部分中提供的 IBIS 模型来模拟您的特定系统。  对于包络计算、输出缓冲器的输出阻抗大约为50-100欧姆(一些引脚比其他引脚低)。  我不知道您是否更关心快速开关或直流负载。  对于直流情况、输出额定输出电流为2mA、同时仍保持其 VOH/Vol 电压电平。

    此致、
    Jason