This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:降压、升压等数字控制电源

Guru**** 2961630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162667/tms320f28027-digitally-controlled-power-supplies-such-as-buck-boost

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

以下是可能需要您帮助的几个问题:

1) 1) 如何控制降压、升压和推挽电源的电压输出和电流?  

2) 2)推挽式升压电源使用 TMS320F28027芯片来控制两个 PWM 的产生、一个使用4节电池作为推挽电源的48V 电池组、一个升压到 DC 750V 的电压、以及一个到逆变器的总线电源。 在反相变化的情况下、PWM 在低负载电流时几乎不传输波形、总线电压稳定、而在重负载时将出现更多波形。 这里的控制原则和机制是什么?  

推挽波如下所示:  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 C2000 DP SDK 中的参考设计。 您可以安装 C2000Ware、然后查看以下示例设计:

    C:\TI\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_02_00_00\solutions\TIDM_dc_dc_buck

    这是一个直流/直流降压转换器控制示例。 同样、您可以控制您提到的任何其他类型的转换器。

    Shamim