This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于 SDFM 分辨率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163820/tms320f28388d-about-sdfm-resolution

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我已经使用下面的示例程序进行了测试。

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\sdfm\sdfm_ex6_FIFO_freeze_claread.c

当我使用此程序获取满量程数据时、我会得到以下值。

最大值将为16384。

TRM 表示–32、768至32、767。  

为什么我无法使用此样片计划获得32767?

我应该在哪里修改我的程序以获得32767?

此示例适用于以下设置:

//

//数据过滤器模块

//

//配置数据过滤器模块过滤器类型、OSR 值和

//启用/禁用数据过滤器

//

SDFM_configDataFilter (sdfmInstance、(SDFM_FILTER_1 | SDFM_FILTER_SINC_3 |

SDFM_SET_OSR (256))、(SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |

SDFM_SHIFT_VALUE (0x000A));

SDFM_configDataFilter (sdfmInstance、(SDFM_FILTER_2 | SDFM_FILTER_SINC_3 |

SDFM_SET_OSR (256))、(SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |

SDFM_SHIFT_VALUE (0x000A));

SDFM_configDataFilter (sdfmInstance、(SDFM_FILTER_3 | SDFM_FILTER_SINC_3 |

SDFM_SET_OSR (256))、(SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |

SDFM_SHIFT_VALUE (0x000A));

SDFM_configDataFilter (sdfmInstance、(SDFM_FILTER_4 | SDFM_FILTER_SINC_3 |

SDFM_SET_OSR (256))、(SDFM_DATA_FORMAT_16_BIT | SDFM_FILTER_ENABLE |

SDFM_SHIFT_VALUE (0x000A));

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以移动9、而不是10。 但请确保在线性范围内操作 SD 调制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的支持。

    我的问题很清楚。

    TRM 描述是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SD 调制器即使在 SD 调制器的线性范围之外运行时、TRM 描述也会考虑在内。 通常、所有客户都在调制器的线性范围内运行。 但是、如果它们没有饱和、并且 SD 调制器饱和、则必须使用10而不是9的移位值。