This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:原理图中的值变化

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002, PMP21495, PMP21999

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162582/tidm-02002-value-changes-in-schematic

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: PMP21495PMP21999

大家好
我注意到设计指南中使用的变压器值和电感器布置与原理图中的值有差异。  
 在设计指南中、初级侧和次级侧有单独的电感器。 但原理图中只有一个变压器。 无单独的电感器。 此外、变压器比率从1.33:1更改为1.6:1
您能不能就此提供一些见解。  
两个电感器是否嵌入到变压器漏电感中?
如果是、漏电感如何同时满足初级和次级电感。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能确认正确的值是多少?

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM-02002 使用集成了谐振电感器的变压器模块。 您可以在以下两个硬件版本上应用 TIDM-02002固件:

    PMP21495、变压器匝数比为1.6:1 (8:5)。

    2、PMP21999变压器匝数比为1.33:1 (8:6)。

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng

    感谢您的解释。

    但只有一个设计指南、它没有与 pmp21495相关的值。

    如何找到 pmp31999。

    如何找到相应的值。

    通过这种变化、应相应地更改谐振频率、增益和电压范围。

    此外、变压器仅包含两个参数。

    LP 和 LR。 这些值是什么...

    LP 等于 Lm 吗?

    初级侧和次级侧 L1与 L1的 LR 等效电感是否以初级侧为基准?

    此致

    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    LP 是在次级绕组断开时测得的初级绕组电感。

    LR1是在次级绕组短路时测得的初级绕组串联/泄漏电感。

    LR2是在初级绕组短路时测得的次级绕组串联/泄漏电感。

    PMP21999可在以下链接中找到:

    https://www.ti.com/tool/PMP21999

    对于 PMP21495变压器、LP=25uH、LR1=1.5uH、LR2=0.585uH、NP:NS = 8:5。

    对于 PMP21999变压器、LP=25uH、LR1=1.9uH、LR2=1.3uH、NP:NS = 8:6。

    此致、

    Sheng-Yang Yu