This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:系统电流消耗。

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164268/tms320f28384d-the-system-current-consumption

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

在数据表中、我们在系统电流消耗表中列出了 IDD 电流值、典型值为288mA、最大值为475mA。

我们通过使用器件完整功能列出了此电流值、我的客户希望知道是什么导致了典型电流值与最大电流值之间的巨大差异。

请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、典型值用于指示在标称电压、温度和工艺条件下的运行情况。  所有这三个参数都有助于实现最大电流消耗。  有关 电压和温度的影响、请参阅数据表电流消耗图、其余部分可归因于工艺变化。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在典型工作电流与温度间的关系图中、我看不到 IDD 电流消耗最大值高达475mA、这是我的客户提出的问题。

    我应该如何回答这个问题?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、您提到的数字基于来自标称工艺条件的器件、但我们的规格包含裕度、考虑了可接受制造工艺角内的全部可能变化。  该图显示了 IDD 在温度和电压方面的典型行为、但该图中所示与最大规格之间的差值是由第三个参数"过程变化"导致的。  换句话说、最大规格 代表最坏情况下的电压、温度和工艺角可能的电流。  如果不让我知道、我希望这能澄清客户的疑虑。