This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:CAN BUSOFF 检测示例

Guru**** 2536080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163668/tms320f28034-can-busoff-detection-example

器件型号:TMS320F28034

你(们)好

我的客户报告说、在进行 CANBUSOFF 测试时、干扰帧会产生 BUSOFF、在此期间偶尔不会检测到错误标志位。 我不熟悉 C2000、可以帮您对此案例发表意见吗? 如果您能帮助分享一个 CANBUSOFF 检测示例、那将会很好。 我可以让客户先参考示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、  

    到目前为止、我们还没有 CANBUSOFF 检测示例。

    [引用 userid="416625" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163668/tms320f28034-can-busoff-detection-example "]在此期间未检测到错误标志位

    您能否分享客户是如何检查"错误标志"位的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [报价 userid="495179" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163668/tms320f28034-can-busoff-detection-example/4377252 #4377252"]您能否分享客户如何检查"错误标志"位?

    我的客户给了我以下代码、但似乎不完整、我可以要求客户提供完整的代码、但您能帮我检查您是否想要这样做吗?  

    if ((ECANaRegs.cannes.bit.EP=1)||(ECANaRegs.canes.bit.BO=1)||(ECANaRegs.canes.bit.SE=1)||(ECANaRegs.canes.bit.EW=1)||(ECANES=1.canes=1.cans.canes=1.canes=1.cans.bons|)

       {

         AppError.Flag.bit.AbsCANBusOffCount++;

         if (AppError.Flag.bit.AbsCANBusOffCount>5)

         {

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线程重新分配给 eCAN 专家。 请在2-3天内回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

            CANES 寄存器中的 BO 位不是检测总线关闭情况的可靠方法。 而应使用 CANMC 寄存器中的 CCR 位。