This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:设计 OCP 断续模式

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164216/tms320f280023c-design-ocp-hiccup-mode

器件型号:TMS320F280023C

你好

我可以举个例子吗?

我想使用 CLB 计数器块来实现 OCP 断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Soosan、

    感谢您访问 E2E 论坛。 我们目前没有一个实现过流保护的断续模式的示例,但根据您的拓扑,它听起来可能与 CLB 外设有关。

    您可以通过将驱动器和 OC 检测信号传入 CLB 逻辑块来实现这一点。 您可以利用 FSM 实现直通状态和断续状态、并使用一些 OC 检测触发器在两种状态之间切换。 您可能需要配置 CLB 以直接覆盖驱动信号输出。 在直通状态下、您可以不改变地直接通过逻辑块馈送驱动器信号、而在断续状态下、您可以使用计数器根据配置的匹配值执行一些周期性切换、然后 CLB 的输出将覆盖驱动器信号

    如果您对此有疑问、请联系我们

    此致、
    Peter