This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:我无法在器件上对默认代码进行编程。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SYSCONFIG, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161745/tidm-hv-1ph-dcac-i-can-not-program-the-default-codes-onthe-device

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

您好!

希望你们都做得很好。

 我需要更改模块规格、以将 TIDM-HV-1PH-DCAC 用于具有24V 输入电压的2kW 逆变器。 我知道我需要更改有源和无源组件。 但如何修改微控制器上的程序? 我观看了为期1天的培训、该培训使用预设程序、但我最终不了解如何修改程序并将其加载到模块中。 我甚至尝试加载与 TIDM-HV-1PH-DCAC 相同的程序、您向我发送了指向模块的链接、但 CCS 中存在错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Najmeh、

    您是否正在尝试通过 SysConfig 页面修改参考设计的功率级参数? 或者您是否正在尝试更改应用程序中的其他变量?

    您能否分享您关注的培训计划? 您能否分享您从获取示例的 C2000Ware-DIgitalPower-SDK 版本。

    该图像显示未正确设置工程的 Include 路径。 请在项目属性中仔细检查包含路径和文件搜索路径。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azino、

    我使用 C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_02_00_00。 我尝试通过 Code Composer 对微控制器进行编程、我看到该项目位于 SysConfig 下、因为它是'main.syscfg'(我使用 了 CCS 中提供的默认项目)。  此时、我只需要稍微将输入更改为300V、以了解如何首先更改微控制器的规格、然后当我更改电路中的组件时、我会将输入调整为24V 2kWatt。  

    我关注了以下链接中的1天专题讨论会视频。

    C2000 F2837xD 微控制器1日技术讲座第3部分、共8部分:编程开发环境|德州仪器 TI.com 视频

    此致、

    纳杰默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Najmeh、

    您是否希望更改 main.syscfg 或应用程序中其他位置显示的信息? 您现在在该参考设计的学习中处于什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在想对 main.syscfg 中的信息进行一些更改、并在微控制器上对其进行编程(我想将输入电压更改为300V)。 我需要能够对微控制器进行编程、如果没有任何更改(正如您看到的错误)、我甚至无法对默认程序进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Najmeh、

    您似乎希望进行的修改比 GUI 中提供的修改多。 我建议您导入 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中提供的非 powerSUITE 版本工程、并在工程中自定义 settings.h 和 user_settings.h 文件中的功率级参数。 非 powerSUITE 版本不包括 SysConfig 支持、允许进行最大程度的自定义。

    请告诉我、此选项是否为您提供了所需的灵活性。

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的共享信息。  

    目前、请假设原始设计不需要更改。 现在、我有一些问题、因为我购买的模块(TIDM-HV-1H-DCAC)没有手册。 微控制器是否经过预编程、可在电路中执行(380V 至110V)? 如果没有、当我想在微芯片上传输原始程序时、我会得到什么错误? 我之前已经提供了他们的屏幕截图。

    纳杰默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Najmeh、

    您是否查看过软件用户指南 TIDUAY6? 本文档介绍了如何运行软件、并对参考设计进行了说明。

    是的、默认情况下、该参考设计将380V DC 转换为110Vrms。 用户指南对此进行了更详细的解释。

    如前所述、您发送的图像中的错误表示相关文件缺失或包含路径配置不正确。

    在进行任何修改之前、您是否能够从 C2000Ware-DigitalPower-SDK 导入现有参考设计而不会出现任何错误? 这些示例开箱即用。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 您需要让客户知道、他们将保存所有文件的文件不应在名称中包含空格。 否则、CCS 将无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Najmeh、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Ozino