This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M22C:F28M35 MCU 与放大器的 G3 FCC 源代码;AFE032组合

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918123/f28m35m22c-g3-fcc-source-code-for-f28m35-mcu-afe032-combination

器件型号:F28M35M22C
主题中讨论的其他器件:AFE032

我们已经制作了一个包含 F28M35 MCU 和 AFE032的电路板、用于基于 PLC 的数据采集。

由于某些原因、我们无法开始固件开发。 现在、我们正在积极地使用它。  

我们能否获取 F28M35 MCU 和 AFE032组合的 G3 FCC 源代码的链接?

我们以前曾问过这个问题,但当时没有批准这个联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我将研究这一点、并尝试在今天结束前获得回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    很抱歉、我现在仍在寻找合适的文件。

    我还想借此机会确保我们能够在一揽子计划和支持方面提供明确的内容。

    1)将为服务节点(SN)和数据集中器(DC)提供可用的软件包

    2)我们同时提供 SDK 和 DDK、但不提供这些 PLC 封装的完整源代码。

    3) TI 已从2017年起停止在该应用领域的开发/投资、因此这些封装符合2016年制定的 G3标准

    4)与#3一起、TI 无法为 TI PLC 调制解调器的相关 FW 或 HW 套件提供开发支持。   

    当我更清楚地了解封装位置时、我将更新该帖子、我感谢您在这方面的耐心。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我已更新/授权访问所请求的包裹。

    最棒的
    Matthew