This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 快速入门

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323, TMS320F28379D, DESIGNDRIVE, TMDXIDDK379D, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916445/tms320f28379d-tms320f28379d-quick-start

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RSDRV8323DESIGNDRIVETMDXIDDK379DC2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

我有 F28379D 实验板套件、而不是 Launchpad、因此我将能够连接 BOOSTXL-DRV8323RS 等套件。 请帮助我如何连接它、或者是否有其他支持板用于相同的接口? 我观看了"旧电机新技巧"系列。 我需要一个平台来开始使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Launchpad 应更易于与 BoosterPack 连接、Launchpad 可直接与 DRV8323配合使用。 您必须根据 原理图添加多条连接线、以连接 F28379D 实验板和 DRV8323 BoosterPack、这似乎不是一个好主意。

    您可能会看到以下支持您拥有的 TMS320F28379D controlCARD 的工具。

    适用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件: https://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D

    您可以在下面的 MotorControlSDK 软件中找到该套件的相关示例项目。

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\tmdxiddk379d

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我将会查找它。 但我的基本问题是、由于实验套件和 LaunchPad 本质上具有相同的 I/O、ADC 和 DAC 是否可以连接实验套件 DRV 8323。 如果我查找等效引脚并使用跳线电缆进行连接、 如果过于复杂,我应该尝试连接另一个定制的逆变器吗? 提前感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以根据需要进行尝试。 但我认为这样做并不容易、您必须在两个套件之间手动连接许多导线。 您可能会看到两个套件的原理图和指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我会尝试一下