This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:向 Uniflash v3.4添加新的器件支持包

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918279/uniflash-add-new-device-support-package-to-uniflash-v3-4

器件型号:UNIFLASH

大家好。

我的客户端使用"Uniflash v3.4"+ CLI +类似 XDS510的 JTAG 大规模刷写 F28M35H52C1器件。
一段时间前,他开始在闪存操作中介绍一些可能性。 我建议问题是、他的 PC 上的 Uniflash 具有旧的 C2000器件支持包、当他闪存 Rev.E Concerto MCU 时、他收到通知、说他必须更新 C2000器件支持包。

在 Uniflash v3.4更新界面中、我找不到任何 C2000器件支持更新的站点。 是否可以下载一些"zip"(或其他)并手动安装? 或者、我可以在 Uniflash 内的"更新站点"窗口中手动输入正确的站点吗?

 e2e.ti.com/.../616662中也提到了类似的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺纳

    如果您的系统上安装了最新的 CCS 或 UniFlash、则可以获取最新的 XML (低于1个)并在 UniFlash v3.4中使用它们。  请告诉我它是怎么发生的。   

    CCS 路径: CCS\CCS_base\c2000\nowFlash\configs

    文件名: F28M35x.M3、 F28M35x.C28x  

    取上述文件并将其放置在以下路径中。

    UniFlashV3.4路径:uniflash_3.4.1\ccs_base\c2000\nowFlash\config

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!