This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我们可以使用 TPS7A88-Q1为 TMS320F28379D 供电吗?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TPS7A88-Q1, SN74LVC8T245, THVD1452, TPD4E001, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917225/tms320f28379d-can-we-use-tps7a88-q1-to-power-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TPS7A88-Q1SN74LVC8T245THVD1452TPD4E001C2000WARE

您好!

我们计划为 BLDC 电机驱动应用定制电路板。

我们是否可以使用 TPS7A88-Q1为 TMS320F28379D 供电? 是否有任何具有5VDC I/p 和3.3VDC 和1.2VDC 输出的参考原理图。  

我们还可以使用相同的3.3V 功率电平转换 IC SN74LVC8T245/晶体振荡器/TPD4E001/四路运算放大器和 THVD1452收发器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续进行上述工作,

    3.如果我们使用与 VREFHIA/B/C/D 相同的3.3VDC 电源、ADC 的精度会受到怎样的影响? 考虑到将采取 F28379D 控制卡和 Launchpad (电感器和去耦电容器)中建议的所有可能措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    对于(3)、如果将 VDDA 连接到 VREFHI、ADC 将工作。  PSRR 将变为0dB、ADC 结果通常具有相当大的噪声。  精度将是 LDO 的精度+ ADC 的精度。  

    一般而言、如果您只是将 ADC 用于一些不严格的系统监控类型感应、而时间和精度并不重要、则可以通过对所有 ADC 输入进行大规模过采样来平均额外的噪声。  如果您需要 DS 级的 ADC 速度+性能、我不建议这样做;在这种情况下、您肯定希望使用与 TRM 部分"设计外部参考电路"中建议的电路类似的器件。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Devin。 由于我使用 ADC 进行电流检测、因此我将按照建议使用外部基准。 再次感谢。

    是否有人可以评论:

    我们是否可以使用 TPS7A88-Q1TMS320F28379D 供电? 是否有任何具有5VDC I/p 和3.3VDC 和1.2VDC 输出的参考原理图。  

    我们还可以使用相同的3.3V 功率电平转换 IC SN74LVC8T245/晶体振荡器/TPD4E001/四路运算放大器和 THVD1452 收发器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    请参阅 C2000Ware 中的控制卡设计

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D\R1_A\F2837x_180controlCARD_R1_A_SCH_09May2014

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Nirav。