工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
是否有任何方法可以调用某些命令来编译工程? 在 CCS 中成功编译工程。
项目的属性保持不变、无需更改。
非常感谢。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
是否有任何方法可以调用某些命令来编译工程? 在 CCS 中成功编译工程。
项目的属性保持不变、无需更改。
非常感谢。
BR、Jordan
您好、Jordon、
如果我理解正确、您正在寻找一种从命令行编译工程的方法。 如果这是正确的、那么
如果您安装了 XDC 工具、则可以使用 XDC gmake 编译项目。
例如
C:\ti\c2000\my_ccs_workspace\ccs_v10_wrkspc\led_ex1_blink\cpu1_rm>c:\ti\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe all
当您在 CCS 中构建工程时、它应该会生成一个 makefile。
Santosh、
是的、你是对的。
使用命令行、
1) 1)转到方向: C:\ti\xdctools_3_55_02_22_core
2)调用:gmake.exe all C:\ti\c2000\my_ccs_workspace\ccs_v10_wrkspc\led_ex1_blink\CPU1_RAM
正确吗?
另一个疑问:
编译器版本和设置如何?
gmake 会自动重新编译编译器信息、并使用与 CCS 相同的设置进行编译吗?
非常感谢。
BR、Jordan
错过的第一个问题:
您可以使用如下命令:
C:\ti\c2000\my_ccs_workspace\ccs_v10_wrkspc\led_ex1_blink\cpu1_rm>c:\ti\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe all
或
1) 1)转到方向: C:\ti\xdctools_3_55_02_22_core
2)调用:gmake.exe all -C C:\ti\c2000\my_ccs_workspace\ccs_v10_wrkspc\led_ex1_blink\CPU1_RAM
让我让客户尝试一下。
由于安全问题、我们的笔记本电脑无法运行 gmake。
运行时: C:\Jordan \Codes\FFT\CFFT_F32\RAM_EABI >c:\ti\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe all
此信息失败:
'C:\Jordan\Codes\FFT\CFFT_F32\RAM_EABI 不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
路径正确,因为它们是从文件夹复制的。
命令从 C:\>运行
C:\>C:\Jordan\Codes\FFT\CFFT_F32\RAM_EABI >C:\TI\xdctools_3_51_03_28_core\gmake.exe all
'C:\Jordan\Codes\FFT\CFFT_F32\RAM_EABI 不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
BR、Jordan