主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/391330帖子中 、有人指出、向 SD 卡写入4字节/微秒是不合理的、但没有分析什么是合理的值。
我们使用 spraa07代码作为工作的基础。 使用32MHz 时钟在没有文件系统的情况下执行512块写入、并使用 TMS320F28388D controlCARD。 如果我们使用的 SD 卡的额定传输速率为10 MB/秒、那么您认为合理的数据传输速率是什么
我们正在尝试确定我们的绩效是否符合预期、或者我们是否在做一些不符合理想的事情。