主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好、E2E、
我使用的是 TMS320F28379D。 我正在尝试为 CPU1中的 SCI 配置中断并在 CPU2中使用 SCI。 请 帮我配置中断吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
我使用的是 TMS320F28379D。 我正在尝试为 CPU1中的 SCI 配置中断并在 CPU2中使用 SCI。 请 帮我配置中断吗?
谢谢。
尊敬的 Vivek Singh:
非常感谢您的回复。 实际上、我们想在 CPU2中使用 SCI、并想知道我们是否需要在 CPU1中将 SCI 分配给 CPU2。
我们已使用以下代码将 SCI 分配给 CPU1中的 CPU2、并配置相应的中断
EALLOW;
DevCfgRegs.CPUSEL5.bit.SCI_C = 1;
EDIS;
并使用以下代码在 CPU2中配置相应的中断:
EALLOW;
PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
PieVectTable.SCIC_RX_INT =接收(&R);
PieVectTable.SCIC_TX_INT =发送(&S);
EDIS;
SCI 仍然无法正常工作。
如果我们要在 CPU2中使用 SCI、需要在 CPU1中配置相应的 GPIO、然后分配给 CPU2或直接分配到 CPU2?
谢谢。