This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:PCB 上路由错误的 EPWM 信号、软件解决方案?

Guru**** 2551780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918104/ccs-tms320f28069f-epwm-signals-routed-wrong-on-pcb-software-solution

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我在 PCB 布局中犯了一个错误、并出于某种原因将 EPWM 信号路由到逆变器电路中的一个相脚错误。 EPWM6A 现在连接到栅极驱动器引脚、用于输入电压 B、而 EPWM6B 连接到输入电压 A。  

我希望以某种方式弥补软件方面的这一错误。 例如、是否有方法将 GPIO10的输出变为 GPIO11的输出? 还是强制信号为高电平而不是低电平、反之亦然? 我在 ePWM 模块中使用向上向下计数模式和高电平有效互补。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    每个 PWM 输出通常都有几个不同的 GPIO、它们可以连接到这些 GPIO。 GPIO 11不能输出 ePWM6A。

    如果您只是想交换可在死区子模块中完成的 ePWMxA 和 ePWMxB 的行为。 尝试使用低电平有效互补型产品、看看这是否能满足您的需求。 您可能需要反转代码中的某些逻辑。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我想我解决了。 我改变了

    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;

    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;

    更改为

    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;

    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;

    现在、信号按我的需要工作!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、是的、ePWM 模块中有很多信号需要反相、幸运的是、您的错误是 ePWMxA 和 ePWMxB 交换、如果它不是 A/B 对会更困难!

    Regadrs、
    Cody