This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069PZT;我想问一些有关 TMS320F28069PZT 的问题;

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918121/tms320f28069-tms320f28069pzt-i-want-to-ask-some-question-about-tms320f28069pzt

器件型号:TMS320F28069

尊敬的 TI 朋友:

        我想问 一些 有关 TMS320F28069PZT 的问题;

请参阅下面的 TMS320F28069的外设定义与其它 DSP 不同。 VREFHI 和 ADCINA0重复使用一英尺、这有以下问题。

1)     1)数据表显示80引脚 TMS320F28069 PN 和 PFP 的 VREFHI 和 ADCINA0重复使用一个引脚。 100引脚 TMS320F28069PZT 是否也进行多路复用?

但实际测试发现、连接到不同模拟电路采样的100引脚 TMS320F28069PZT VREFHI 和 ADCINA0将会出现问题。

2) 2)     DSP 内部 VREFHI 和 ADCINA0是否短接连接? 如果外设 VREFHI 被连接至3V 的外部基准电压、

ADCINA0是否还应短接至3V、还是应短接1K 电阻以短接至 GND? 是否有任何 DSP 内部原理图参考?

3)     3) VREFHI 和 ADCINA0只需重复使用一英尺、内部软件中是否有需要特别注意的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    在我回答您最初的问题之前、有一点要澄清;F28069有两种模式可为 ADC 提供高基准。  在内部模式中、基准由一个内部带隙提供并且满量程范围被设定为3.3V。  如果您希望提供自己的高基准电压(2.4V - VDDIO)、则可以将该基准电压提供到器件的 VREFHI 引脚。  ADC 控制寄存器中还有一个位必须置位才能选择内部或外部 VREFHI

    在100引脚器件上、信号 VREFHI 和 ADCINA0不共用同一个引脚、因此这些功能可单独使用。 也就是说、我可以使用引脚23向 ADCINA0通道提供转换电压、如果我想使用外部基准、我可以将其放置在引脚24上。

    在80引脚器件上、由于这些引脚连接到同一引脚、因此系统只能使用其中一个功能。  如果要使用 ADCINA0、必须为 ADC 选择内部基准。  如果您想提供外部 VREFHI、那么您应该将其放置在引脚19上并在 SW 中启用它、在这种情况下、无法为通道 ADCINA0提供另一个电压。  您可以自由地转换该通道、但 ADC 会在4095处饱和、因为您正在对 VREFHI 信号进行有效采样、这也会设置满量程范围上限。

    最棒的

    Matthew