This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01541:CCS 中的 TIDA-01541项目。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TIDA-01541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918066/ccs-tida-01541-tida-01541-project-in-ccs

器件型号:TIDA-01541
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用  LAUNCHXL-F28379D 执行与 TIDA-01541类似的项目、 我几乎完成了硬件设计、但仍然有软件保留。 有没有人有这样的示例项目?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 C2000ware-motorware-SDK 开始使用。