This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:ACIM 最大速度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMS320F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/910753/tms320f28027f-acim-maximum-speed

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWARE

我有一个与主题"ACIM 电机未达到最大速度"相关的问题

我们将 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件与 TMS320F28027F 控制卡配合使用。

我们的目标是以3600rpms 的速度旋转电机。 为了帮助我们更好地理解对 ACIM 的控制、我们使用的电机如《InstaSPIN-FOC 用户指南》第4.8节所示。 我们使用了第4.8节中概述的程序来计算参数、并完成了 FOC 至5b 的实验。

但在工作台上、在没有负载的情况下、rpms 约为1300。 当场强减弱或功率扭曲启用时、可以达到更高的速度。

问题:
1.必须使用磁场减弱或功率扭曲来达到2倍的额定速度是否正常?
2.有没有其他参数会影响电机速度?
3.我能提供的更多信息是吗?


谢谢、
Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 最大速度取决于电机的规格和电机上增加的负载、如果要使电机运行至额定速度、则必须使用场强减弱或增加直流总线电压。 不确定电机的最大转速是否可以达到与负载和规格相关的两倍额定转速。 电流。

    不是、只是磁通。

    3.在恒定功率控制期间,转矩输出将随着速度的增加而减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    • 我们一直在查看 TI E2E 论坛上有关 ACIM 控制的其他帖子。 我们看到以下陈述:
    • 您必须使用磁场减弱或功率扭曲 来实现所需的8倍额定速度。 (2017年3月20日)
    • 场强减弱-仅在 PMSM 上进行测试、不建议用于 ACIM (2019年9月27日)
    • 是的、您需要添加场强减弱。 我们只能为您提供一些建议、但我们没有在真实的电机上进行测试。 (2019年10月23日)
    • 您打算何时将感应电机的磁场减弱功能添加到 InstaSPIN? (2019年11月6日)

    尚未制定任何计划、因为大多数 ACI 电机应用都不需要该计划。

    • 是的。 最大速度取决于电机的规格和电机上增加的负载、如果要使电机运行至额定速度、则必须使用场强减弱或增加直流总线电压。 不确定电机的最大转速是否可以达到与负载和规格相关的两倍额定转速。 电流。 (2020年6月2日)

    那么、对于 ACIM -应该使用哪个-场强减弱或功率扭曲?

    就 Motorware 库而言、两者之间的区别是什么?

    对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PowerWarp 使用与磁场减弱控制类似的方法、方法是减小 ACIM 的 Id 额定电流。 您可能会知道、如果电机在 PowerWarp 或场强减弱情况下运行至额定速度、则输出扭矩将减小。 因此、请了解电机的创建速度以及电机上增加的负载。

    您可以 检查 gMotorVars.Vs 是否接近 USER_MAX_VS_MAG_PU。 如果是、请增大总线电压以查看发生了什么情况。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/905810/3363130

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想签入并查看您的一方是否有任何更新,我假定您能够解决您的问题。 如果您有任何问题、请告诉我、我们将关闭此主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于交流感应电机控制的主题、本论坛在该主题上似乎存在一些不一致之处。

    现在、我们需要充分了解与电机应用相关的 MOTOR_磁 化电流、场强减弱和 PowerWarp 之间的关系。

    我们计划联系我们的当地 TI 销售代表以获得现场支持。

    您可以关闭此主题。

    谢谢你