This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375S:需要澄清 HRPWM

Guru**** 2518260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918428/ccs-tms320f28375s-hrpwm-clarification-needed

器件型号:TMS320F28375S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想使用2个 HRPWM 模块进行 H 桥控制。 数据表显示:  

–24个具有增强功能的 PWM 通道
–16高分辨率脉宽调制器
(HRPWM)通道
•在 A 和 B 通道上均具有高分辨率
PWM 模块

但我无法找到哪些 ePWM 模块在 A 输入 B 两个通道(即8个)上都支持高分辨率周期。 此外、它的复用输出引脚上是否存在任何限制?  

是否可以使用 GPIO 151 & 152 (ePWM 4)和 GPIO 153 & 154 (ePWM 5) (我正在使用 TMS320F28375SZWT)。

此致、  

Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM 1至8。 您可以使用任何支持 EPWMxA、EPWMxB (x = 1至8)的 GPIO。

    NIMA