This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何从 sprui07中为 ePWM 4类选择程序(具有 H 桥的直流电机的四象限运行)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918099/tms320f28335-how-to-select-program-for-epwm-type-4-from-sprui07-four-quadrant-operation-of-dc-motor-with-h-bridge

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDXIDDK379DC2000WARE

请指导我如何从 ePWM 模块中进行选择、以在四个象限中操作 H 桥、即我需要使用正向和反向中断。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 controlSUITE 或 SDK 中的任何电机控制项目以供参考。 无论电机类型如何、基本配置都是相同的。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_2833x

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\ccs

    希望这对您有所帮助。