This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:TMS320F280041实时固件更新编程示例代码

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918317/tms320f280041-tms320f280041-live-firmware-update-programming-example-code

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

是否有人可以让我指向 wlink 以获取 TMS320F280041系列实时固件更新的示例源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280041具有单组。 支持单组器件的 LFU 具有挑战性。

    C2000Ware 版本中包含的示例代码(如果用于双组器件 )-\C2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\flASH

    请参阅示例 ex3和 ex5。