This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:提供适用于 HTQFP (PZP)| 100封装的16位 ADC

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914802/tms320f28377s-does-16-bit-adc-available-for-htqfp-pzp-100-package

器件型号:TMS320F28377S

大家好、  

这是客户的要求、如果您能提供支持、我将非常高兴。

"

我们使用了代码为 TMS320F28377SPZPS 的 TQFP-100案例 Delfino DSP。 DSP 上有两个 ADC。 差分模式下的条目总数为7、单端模式下的条目总数为14。 在单端模式下、ADC 以12位分辨率工作。 它在差分模式下以16位分辨率工作。 我们希望在差分模式下以16位分辨率使用 ADC。 我们的 ADC 问题如下;Delfino 技术文档中存在与 ADC 相关的信息冲突。 为了避免今后出现问题,我们今天需要澄清这一问题。

该文档的第一页指出、模拟子系统支持16位差动、12位单端模式。 未根据引脚数量提供其他信息。

第9页有一个比较表、我们选择的处理器似乎支持16位和12位 ADC、包括两个独立的 ADC、支持差动和单端模式。

在第96页的5.10节中、有一个377引脚 DSP 的模拟子系统方框图。 ADC 看起来是12位或16位可选的。 一般情况下没有问题。

第97页上有176引脚 PTP 的类似信息、同样没有问题。

第98页上有我们选择的100引脚 PZP 套管的信息。 此处仅支持12位。 没有16位选项。 此信息与前几页相矛盾。 此处提供的信息是否正确? 或者我在这里遇到了问题吗?

在第5.10.1节 ADC 中、没有关于100引脚的特殊情况。 似乎可以运行12位或16位。

我的要求是、您要让我确定第98页上提供的信息是否不正确。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您在这里有什么建议吗?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    很抱歉耽误你的时间。

    F2837xS 的一些100引脚封装部件确实支持16位 ADC 操作。

    F2837xD 系列具有100引脚封装部件、但它们不支持16位操作、因此模拟系统方框图被更改为仅显示"12位操作"。  然后、这些更改被错误地传播到 F2837xS 文档中。  我已提交修复 F2837xS 文档的 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您解释 TQFP-100案例 TMS320F28377SPZPS MCU 的16位 ADC 支持。 我们在新设计中使用此 MCU 并使用16位差动 ADC。 答案对我们来说是足够的。

    此致、

    Gürsel Kaya