This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TI 评估控制卡是否具有外部振荡器?

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918233/tms320f28379d-does-the-ti-evaluation-control-card-has-an-external-oscillator

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

对于 TI 提供的 F28379D 或 F28388D 控制卡、物理卡中是否有外部振荡器?

或仅使用内部振荡器。

在哪里可以找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Mohan

    是的、28379D 卡上有一个20MHz OSC。 如下所述:  安装 C2000ware 后、您将找到硬件文件:

    硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我在文件 MCU063B (002)_Assy 中搜索、找不到它、也在您提到的文件中搜索。 您能否进一步指导您检查相同和的位置  

    如果有任何方法、我们可以验证我们设置的时钟频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Mohan

    我不知道28388D 卡、但我看到在存储文件 MCU063B (002)_Assy 的同一文件夹中、也有 MCU063B (002)_Sch. 该架构也包含20MHz osc。

    如果要测量时钟集、可以将其路由到名为 XCLKOUT 的引脚。 请参阅28388D 的技术参考手册第3.7.4节。

    此致

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在明白了。