This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Concerto 上下文切换时间

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917611/f28m35h52c-concerto-context-switch-time

器件型号:F28M35H52C

大家好、

请帮助我查找有关上下文切换时间的信息:

1)从任务到 HWI

2)从任务到 SWI

3)从任务到任务

我想它与 M3和 C28内核不同。 都需要这两种解决方案。

M3频率= 75MHz。

C28频率= 150MHz。

提前感谢、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDC 工具3.23.4.60

    MCUSDK 1.0.68

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 SYS/BIOS 安装的发行说明、并找到基准测试的链接。 它列出了 M3和 C28x 的许多不同功能和上下文切换的周期计数。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    找到了。

    非常感谢。

    BR、

    Alex。