This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:使用280049设计模块

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/916816/tms320f280049-designing-module-using-280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD280049C

您好!


我们已经完成了使用280049的模块设计。 在开始 PCB 制造之前,我们请您的专家提供帮助以进行审查并提供建议。 您能告诉我们如何共享这些文档吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeswari、

    我们不会在 E2E 论坛上执行原理图/布局审查。 您可以使用 F28004x controlCARD 设计作为参考进行比较。

    安装软件包后、您可以在下面的 C2000ware 目录中找到 F28004x controlCARD 设计文件:

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\A

    最棒的

    Kevin