This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:ePWM 计时器中断和实时中断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917657/ccs-tms320f28069m-epwm-timer-interrupts-and-real-time-interrupts

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 TMS320F28069的示例中、有两个名为计时器中断和实时中断的 ePWM 中断示例。 我对 C2000 MCU 产品线非常陌生、我发现很难理解这两种中断类型之间的区别。 如果可能的话、我想知道这两种中断的主要区别、以及程序主循环的执行方式有何不同。

谢谢、

Nisal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisal、

    这两个示例大致上似乎非常相似。 "定时器中断"似乎设置4个 PWM 通道、而"实时中断"只设置1个。 此外、"实时"版本切换 LED。

    区别在于、可以在"实时中断"示例中轻松启用/禁用 DBIER 功能、以向用户展示此操作模式的工作方式。 处理中断的方式略有不同、以下是 TRM 的简短摘录、有关完整说明、请参阅 TRM。

    "

    调试中断使能寄存器(DBGIER)仅在 CPU 实时暂停时使用
    仿真模式。 DBGIER 中启用的中断定义为时间关键型中断。 当 CPU 时
    在实时模式中停止、被处理的唯一中断也是时间关键型中断
    在 IER 中启用。 如果 CPU 以实时仿真模式运行、则标准中断处理
    进程已使用、DBGIER 已忽略。

    "

    此致、
    Cody