This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:解决方案适配器

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917431/c2000ware-digitalpower-sdk-solution-adapter

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITESysConfig

您好!

我希望您通过使用 CCS10来确认用户如何使用解决方案适配器。

根据以下 URL、用户可以确认用户如何使用解决方案适配器。 此外、我还确认了以下 URL 以了解 Digital Power SDK 的流程。

www.youtube.com/watch

www.ti.com/.../POWERSUITE

但是、我在 powerSUITE 中找不到解决方案适配器、如下所示。

是否缺少执行解决方案适配器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请注意,您引用的 YouTube 链接已不再是最新的。 要查看解决方案适配器页面、请导航至 TIREX 中的"开发套件"文件夹。 在这里、您可以找到所有支持的解决方案。 选择解决方案后、您可以导入 CCS、main.syscfg 页面将打开。 有关 解决方案适配器的最新更改的更多详细信息、请参阅 SPRUII8。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也已确认 SPRUII8 (第1.4和1.4.1节)。

    但是、这是新 powerSUITE (3.00或更高版本)的构成说明、而不是用户如何启动。

    我确认了您的 YouTube 视频。

    >请导航至 TIREX 中的“开发套件”文件夹。

    我了解到 TI 建议使用"开发套件"中包含的用例。(我可以在"开发套件"的 CCS 项目中看到 SysConfig)

    换句话说、我了解 TI 不建议从头开始创建配置模型。

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要为系统自定义解决方案/模型、则可以完全自定义非 powerSUITE 版本的工程、而无需 SYSCONFIG /powerSUITE 支持。 有关使用基于 SysConfig 的解决方案适配器的详细信息、请参阅所选解决方案的相应用户指南。 您可以在 TIREX 页面上找到该链接。

    此致、

    Ozino