This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:原理图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/914651/tmdscncd280049c-schematic-diagram

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DC2000WARE

大家好、

客户请求获取 TMDSCNCD280049C 和 TMDSCNCD28379D 的原理图。 是否可以在不下载 C2000Ware 的情况下共享 pdf 格式的副本?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我的假设是他们将查看原理图。 然后需要引脚映射。 然后需要查看布局。 然后查看用户指南。 为了避免所有这种交互、我们已将它们打包到 C2000Ware 中。  

    它不是一个庞大的软件包、应能快速下载。 如果您希望仅向您的客户提供所需的原理图、请下载 C2000Ware 并单独发送。

    ti.com/tool/c2000ware  

    所有与 controlCARD 相关的文档均可在此处找到:C:\ti\c2000\C2000Ware_x_00_00_00\boards\controlCARD

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    客户可以下载包含原理图的 C2000Ware 文件。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo