This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2815665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917419/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

BLDC 电机的电感值(LS/LD)可接受的变化量/容差(以百分比表示)。

谢谢、

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于所需的电机控制性能、因此没有 详细规格。 在大多数情况下、小于10%的容差对于电机平稳旋转是可以的。 实际上、电机的电感会随着电流的增加而变化。