This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:TMS320F28379SZWTT

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/917693/tms320f28379s-tms320f28379szwtt

器件型号:TMS320F28379S

在 GPIO 索引6下配置 SPI-C 端口、将 SPISIMOC (I/O)分配给 GIO50、GPIO100和 GPIO122。 如何确定信号将路由到微控制器的哪个焊球。 我需要将其路由到焊球 T8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    多路复用器配置用于每个 GPIO 引脚、而不是用于功能、这意味着用户将为 GPIO100或 GPIO50 (或任何其他 GPIO)配置多路复用器设置 、以选择 SPISIMOC 功能。 用户只需为特定功能选择一个 GPIO、不应为同一功能使用多个 GPIO。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh