This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:ADC

Guru**** 2927080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/913151/tms320f28027-adc

器件型号:TMS320F28027

您好!

我将通过改变其他引脚上视为 GPIO 的跳线、从一个引脚生成多 PWM 频率和占空比信号。 在这种情况下、我必须使用3个或4个跳线以实现16种不同的适当组合。 我听说过、通过使用 ADC/MUX 引脚、我们只能提供一根跳线来改变 PWM 的不同状态... 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahsan、

    一个"跳线"? 不、我认为这是不可能的。 不过、您可以开发一些硬件、使用 ADC 输入在单个引脚上指示16个独特的输入状态。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论多路复用器等组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahsan、

    我不是指多路复用器。 多路复用器会获取大量信息并将其压缩为一行。 这不会帮助您将输入收集到器件中、但这可能是将多个输出之一引入单个引脚的好方法。

    您是否熟悉 ADC 的工作原理? 请花些时间了解 ADC 在电气方面的表现。 基于这一知识、您显然需要做些什么才能在单个 ADC 引脚上启用多个输入条件。 我不知道这是否是最适合您系统的解决方案、但作为系统设计人员、您需要决定最适合您系统的解决方案。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、此主题将关闭。

    此致、
    Cody